This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:在我的项目中实现 SYSCTRL.c

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/690089/tms320f28027-implementing-sysctrl-c-to-my-project

器件型号:TMS320F28027
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

你好。

我有疑问。

我想通过使用外部时钟来运行 TMS320F28027。

我将 CLK_setOscSrc ()的参数从 CLK_OscSrc_Internal 更改为 CLK_OscSrc_External。  在 controlSUITE 中的 F2802x_sysctrl.c 中。

但 我面临的问题是、在 CLK_setOscSrc ()处理期间、PLLCR 寄存器被强制设置为0。

还应修复哪些其他点?

此致、

U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是预期的行为-它被强制为零。 之后、您可以重新配置并重新锁定 PLL。

    惠特尼