This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:用于连接两个 F28374的 EMIF

Guru**** 2611275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/690141/tms320f28374s-emif-to-connect-two-f28374

器件型号:TMS320F28374S

您好!

客户请求支持大量升压、这需要30多个 ADC 通道和30多个 PWM 通道。 目前、F28374S 在其项目中广泛使用。 但对于此新请求、一个 F2837不匹配。 我们正在考虑使用两个 F28374S、其中两个芯片之间存在数据共享问题。  

客户更喜欢使用 EMIF 连接两个 F2837S、这与 F28374S+SRAM 类似。 也就是说、一个 F28374S 可以通过 RAM 地址读取另一个的 RAM、而不是像 UART 或 SPI 这样的一种通信。 通信不足以满足其应用请求的"实时"。  

EMIF 是否可以连接两个 F28374S?

如果是、如何操作?  

如果不是、它们是否有其他方式?

非常感谢。

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!

    EMIF 仅是主接口(而不是从接口)、因此不能用于此类通信。 高速 SPI (50MHz 运行)可用于此目的。

    此致、

    Vivek Singh