请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28374S 您好!
客户请求支持大量升压、这需要30多个 ADC 通道和30多个 PWM 通道。 目前、F28374S 在其项目中广泛使用。 但对于此新请求、一个 F2837不匹配。 我们正在考虑使用两个 F28374S、其中两个芯片之间存在数据共享问题。
客户更喜欢使用 EMIF 连接两个 F2837S、这与 F28374S+SRAM 类似。 也就是说、一个 F28374S 可以通过 RAM 地址读取另一个的 RAM、而不是像 UART 或 SPI 这样的一种通信。 通信不足以满足其应用请求的"实时"。
EMIF 是否可以连接两个 F28374S?
如果是、如何操作?
如果不是、它们是否有其他方式?
非常感谢。
BR、Jordan