This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:电源设计

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28374S, TLV755P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/687535/tms320f28374s-power-supply-design

器件型号:TMS320F28374S
主题中讨论的其他器件: TLV755P

您好 C2000团队。

  1. 加电后和软件初始化之前、即 DSP 复位期间、DSP 的典型电流消耗是多少(例如 TMS320F28374S)? 我们需要知道这些信息、因为存在系统自启动问题、我们必须确保自举电路能够提供足够的启动电源。

 

  1. 对于 Delphine DSP (TMS320F28374S)、我们注意到1.2Vdd 没有内部 VREG。 您是否对外部 VREG 电路设计(开关直流/直流转换器除外)有任何建议? 如果可能、我们更喜欢使用线性 LDO 代替高频开关电源。

BR

安德斯兰热

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anders、您好!

    对于第二个问题、LDO 的一个好选择是 TLV755P 和系列。 您还可以尝试在 TI.com 上使用 WEBENCH 设计器。 我们将在您的第一个问题上向您回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anders、您好!

    针对您在 DSP 复位期间有关功耗的第一个问题:
    我们没有描述这些情况、也没有用于量化复位期间电流消耗的实际数字。 您能否在最终进行测量并将数据表中的"IDD 泄漏电流与温度"图添加到该条件下的计算泄漏并将其添加到测量值以获取实际数字?

    谢谢、此致、
    Nirav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anders、您好!

    回答是否回答了您的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anders、您好!

    我们从您那里得知已经过去了一周、因此我将假定回答了您的问题、并将此主题标记为已解决。