This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:CAN driverlib

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/690103/tms320f280049-can-driverlib

器件型号:TMS320F280049

您好!
客户使用了 TMS320F28379的 CAN 控制器。 现在、他使用 F280049开发了一个新项目。 CAN 控制器应该相同、但 TI CAN 驱动程序库已更改、例如、过去使用了 CANMessageSet 函数、现在使用了 CAN_setupMessageObject 函数。 他希望使用与 F28379项目相同的软件、只需进行一些 调整即可。 更改库意味着他付出了巨大的努力。  他能否将 F28379的旧版 CAN driverlib 用于 F280049? CAN IP 应相同。

此致、Holger

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Holger

    是的、CAN IP 是相同的(F28004x 具有额外的 DMA 功能)。 虽然我不建议使用较旧的库而不是较新的库、但它应该能够在 F280049上工作。

    此致
    Chris