请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE、 controlSUITE、 C2000WARE尊敬的所有,
:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\math_blocks
如上所示、TI 的库有许多版本
问题1:此版本的 fixed_v1.1的含义是什么?
问题2: 我是否应该使用最新版本的 v4.3?
问题3:理论上、如何计算 KC?
问题4 v4.3存储库中的 PI 示例比 fixed_v1.1中的 pi_reg3更可靠? TI 这么多版本的 PI 控制器库之间是否存在任何连接?
谢谢!