This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:DCL DF22

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/708877/ccs-tms320f28335-dcl-df22

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

我将 DF22控制器用于升压转换器的闭合电压环路运行。 我的代码正在成功运行、但如何确认我的控制器工作正常。

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我将把这个主题移至 C2000论坛。 那里的专家可以为您提供最好的指导

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Soumya、

    我将关闭该线程、因为它是重复的。 请将任何其他问题发布到另一个主题。 谢谢你。

    此致、

    Richard