请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28379D 工具/软件:Code Composer Studio
我在 cputimer0 ISR 中有一个代码、它很长、并且包含 ADC 和 PWM 语句。它不是在 RAM 中编译的。所以我在闪存中编译它、为我提供了.out 文件、也正在调试、但代码不起作用。我检查了观察窗口表达式 未找到显示标识符。。。即使是配置为0×4000 TSS.bit 的 cputimer 也无法正常工作。。与原始的 cputimer01程序一样。这可能是什么问题?