器件型号:LAUNCHXL-F28377S
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我有两台计算机(Win7-32位、Win7-64位)。
我在每台计算机上安装了相同的程序并设置了环境。
(CCS7.4、 controlSUITE3.4.7、 xdctools_3_50_03_33、 BIOS_6_53_01_03、 tirtos_c2000_setupwin32_2_16_00_08)
映射文件是相同的。
但是、32位可以正常工作、但64位不能正常工作。
例如、三个 SCI 端口中的一个正常运行、但另两个不正常运行。
GPIO 和任务正常运行。
因此、我尝试在另一台 PC 上操作输出文件。
在32位模式下、由64位生成的输出文件也可以正常运行。
在64位模式下、从32位生成的输出文件不能正常运行。
我应该在哪里检查?