Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 主题中讨论的其他器件: C2000WARE
尊敬的 TI:
我想使用 MCU 获取.bin 文件、我应该怎么做?FATFS 是否支持读取 bin 文件?
此致、
弗兰克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, C2000WARE
尊敬的 TI:
我想使用 MCU 获取.bin 文件、我应该怎么做?FATFS 是否支持读取 bin 文件?
此致、
弗兰克
弗兰克、
如需澄清:
我会将 EMIF/XINTF 和 SPI 视为管理原始数据传输的物理层接口。 EMIF/XINTF 用于与 SRAM 等外部存储器 IC 连接、而 SPI 用于与具有串行端口的外部 IC 连接。
SD 和 CF 具有自己的物理层规格。 SD 支持可与 SPI 配合使用的串行端口、但主要出于传统和兼容性原因。 与 SPI 相比、完全实现的 SD 接口更高效且更具参与性。 与 EMIF/XINTF 没有 SD 兼容性。 据我所知、CF 通常与 EMIF/XINTF 或 SPI 不兼容。
如果您需要与操作系统进行媒体互操作性、则需要 FATFS 之类的文件系统。 bin 文件的概念在应用程序级别。 MCU 将能够使用其物理层接口访问原始数据、但对什么是.bin 文件本身没有了解。
Tommy