This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2812:如何在没有目标的仿真器上使用 UIA 或探测点系统分析器?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/689364/ccs-tms320f2812-how-can-i-use-uia-or-probe-point-system-analyzer-on-a-simulator-without-a-target

器件型号:TMS320F2812

工具/软件:Code Composer Studio

我在 内核仿真器上运行了 TMS320F2812代码、但还没有物理目标。   我想使用 UAI 系统分析器或探测点来测试我的逻辑和算法。 这些解决方案中的任何一个甚至都可以单独使用仿真器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    我从未在仿真器上尝试过 UIA。 您是否仍然使用 CCS 并具有调试会话? 如果是、则标准 LoggerStopMode 应起作用。

    Todd