This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:Matlab 中 TMS320F28379D 的嵌入式编码器支持

Guru**** 2287980 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/708680/ccs-tms320f28379d-embedded-coder-support-for-tms320f28379d-in-matlab

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

请告诉我 Matlab + CCS 版本 中的 TMS320F28379D 是否获得自动编码支持。
我有2016b Matlab 和 CCS 5、但无法在 器件列表中找到 TMS320F28379D (在配置中)。

谢谢、

Devinda。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devinda、

    在 MathWorks R2015b 版中启动了 F2837xD 支持。 该初始支持没有针对 F28379D 器件的下拉选项。 我们在 R2016a 版中添加了 F28379D 器件的下拉选项。

    因此、您的 MathWorks 版本(R2016b)应该可以。 但是、我不相信 CCSv5支持 F28379D -我认为您至少需要 CCSv6。

    谢谢、

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Devinda、

    Brian 是正确的;CCSv6附带对 F28379D 器件的原生支持。

    要使 CCSv5.5能够与此器件配合使用、需要一系列指令。
    e2e.ti.com/.../1150959

    话虽如此、您仍在使用 CCSv5有充分的原因吗? CCSv6、7和8也可以免费使用。

    processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Brian 和 Rafael:
    感谢你的答复。 我切换到 CCSv6、现在我可以在下拉菜单中看到该器件。