This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379S:PLL 频率可以#39;t 超过30MHz、并且可以#39;t 写入在我们的集成控制单元上运行的相同代码时的闪存、该代码可以在 LaunchPad 和我们自制的 MiniSys 板上成功运行

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/708235/ccs-tms320f28379s-the-pll-frequency-can-t-exceed-30mhz-and-can-t-write-flash-when-the-same-code-running-on-our-integrated-control-unit-which-can-successfully-run-on-launch-pad-and-our-self-made-minisys-board

器件型号:TMS320F28379S

工具/软件:Code Composer Studio

下面涉及的时间大致是为了帮助您了解我们所遇到的情况。

从2017年12月到2018年3月、我们通过 LaunchPad 学习了代码和硬件。

2018年3月、我们成功设计了一个可稳定运行在160MHz 的最小系统板。

2018年4月、我们成功设计了一个集成控制单元、其中包含 TMS320Fx 最小系统、ADC 信号隔离和采集电路、PWM 输出电路和直流电机驱动电路(当然、驱动电路与控制电路完全隔离)以及其他外设电路。 该电路板具有2个信号层、布局有点粗糙、但在120MHz 下具有稳定的性能。

然后,噩梦开始了。

2018年6月、我们使用相同的原理图、4个信号层和2oz 铜箔设计了新布局、以实现稳健性并节省空间。 但是,在完成最小系统焊接和调试后,在 ROM 中写入时,电路板 PLL 频率不能超过30MHz (如果超过,错误1044),也不能写入闪存。

然后、我们可以访问信息。 我们得到一个临时结论、即复位引脚不稳定。 因此、我们反复改进 PCB 布局。

如今,我们的第六个集成控制单元无法解决同样的问题。 因此、我们焊接第一块板以确认一些信息、但第一块板意外出现了相同的问题(我们只实现了最小系统的焊接)。 此外、当我们使用内部晶体振荡器时、我们得到相同的结果。  

因此、我们想问我们是否可以做任何其他事情。

集成控制单元的最新版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    原理图是否与2018年6月之前及之后完全相同?
    您能否使用其中一个 TI 评估板原理图检查原理图?

    由于内部振荡器存在此问题、因此我们也可以排除到今天为止 XTAL 电路的问题。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!