This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-HV-1PH-DCAC:TIDM-HV-1PH-DCAC:TIDM-HV-1PH-DCAC 开关频率

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/689168/tidm-hv-1ph-dcac-tidm-hv-1ph-dcac-tidm-hv-1ph-dcac-switching-frequency

器件型号:TIDM-HV-1PH-DCAC

你好

是否可以使用100kHz 而不是20kHz 的开关频率?? 效率将如何受到影响?

提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ayache、

    如果您使用相同的硬件并以100kHz 的频率进行开关、FET 上的开关损耗将非常高、设计中提供的散热器将不足以承受。 这将导致 FET 故障。

    由于这是一个非常通用的技术问题、请参阅 FET 制造商(而非 TI)的数据表、您可以联系他们的技术支持以获得支持。

    或者、如果您正在查看一些新设计、我建议您查看德州仪器(TI)的 LMG3410、这是一个基于 GaN 的模块。

    -Manish