This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:F28069

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/688613/tms320f28069-f28069

器件型号:TMS320F28069

大家好、

我们目前正在使用 F28069 controlSTICK、并希望为 controlSTICK 提供外部电源。 我们有一个降压转换器、可将电压从15V 转换为5V。 在 F28069的引脚排列表中´s、GPIO16为5.0V、但默认情况下禁用该引脚。 有人知道如何激活此引脚、还是该引脚永久关闭?  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominik、

    请确认您使用的是 controlSTICK 而不是 controlCARD。

    如果您使用的是 controlSTICK、则可以为 J1的引脚16提供5V 电压(这不是原理图上标记为 U2的 F28069 MCU 的 GPIO16)。 您将需要在 R15上放置一个0欧姆电阻器、以将其连接到 controlSTICK 的5V0网络。 连接 R15并为 J1提供5V 电压后、请勿从 USB 连接5V 电压。

    -Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我们使用的是 controlSTICK。 我们将一个0欧姆电阻器焊接到 R15上、现在它可以工作了。 谢谢。