This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:Dumb HRPWM 问题-是'B'需要通道?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/687759/tms320f28069-dumb-hrpwm-question---is-b-channel-required

器件型号:TMS320F28069

您好!

我想知道- HRPWM 模块是否很难使用"B"通道?

我只能配置"A"通道、正确、不会因不使用"B"通道而产生任何后果、对吧?

或者、使用两个通道进行配置"更正确"吗?如果不使用/不需要、则禁用"B"通道?

我意识到、获得"B"通道具有 HRPWM 分辨率的唯一方法是在 B 上启用通道路径交换或启用信号输出反转

谢谢、
约翰·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、
    我不知道不使用"B"通道会有什么影响、我将对此进行介绍。

    此致、
    Cody
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的科迪

    谢谢、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    对通道 B 没有此类要求

    Hrishi