请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28069M 您好!
运行 proj_lab03a 时、虽然我按照 instaspin_labs.pdf 中的说明操作、但 lab03a 无法运行电机。 将示波器连接到电机端子时、我可以看到电机所有3个桥臂上的 PWM 波形。 设置 gMotorVars.Flag_Run_Identify = 1和 gMotorVars.Flag_enableSys =1不会在电机中显示任何形式的生命。
有什么想法,问题是什么?
谢谢、
制造商