This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:在调试时进入低功耗模式。

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/689520/tms320f280049-entering-low-power-mode-while-debugging

器件型号:TMS320F280049

我使用的是控制器 TMS320F280049。 当通过闪存调试代码时、在 GPBMUX1控制寄存器配置的点、代码被挂起、弹出窗口显示器件已进入低功耗模式。 这些值如下所示。

EALLOW;

GpioCtrlRegs.GPAMUX1.ALL &=~(0xFF3FFF0F);

GpioCtrlRegs.GPAMUX2.ALL 和=~(0xFFFFFF003F);

GpioCtrlRegs.GPAGMUX1.ALL &=~(0xFF3FFF0F);

GpioCtrlRegs.GPAGMUX2.ALL 和=~(0xFFFFFF003F);

GpioCtrlRegs.GPBMUX1.ALL &=~(0x0003CCFF);

EDIS;

当我第二次尝试编程时、编程器无法连接到控制器。 plz 建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    检查示波器上的 XRS 引脚。 另请查看此主题: e2e.ti.com/.../928276

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在示波器上观察到 XRS 引脚。 它仅为逻辑高电平。 显示的错误如下所示:

    读取寄存器 RPC 时遇到问题:
    错误- 1156@0x13。 该器件可能在低功耗模式下运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在调试时、您需要将 GPIO35和 GPIO37的多路复用器选项保留为15、这是这些引脚的默认/复位配置。 它们被复用为用于 JTAG 通信的 TDI 和 TDO 引脚、通过改变这些值、调试器失去与器件的连接、并且 F280049微型将进入低功耗模式。 如果您将配置更改为下面、则应该可以解决您的问题。 在调试过程中、您可以保留以下配置。

    GpioCtrlRegs.GPBMUX1.ALL &=~(0x0003C03F);

    此致、

    Nirav