This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AFE032:有人有旧版 PLC-Suite 吗? 似乎是 TI 闭合的 PowerLineCommunication 开发

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE032, TMS320F28069, AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/688627/ccs-afe032-does-anyone-has-old-copies-of-plc-suite-seems-ti-closed-powerlinecommunication-development

器件型号:AFE032
主题中讨论的其他器件: TMS320F28069AFE031

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我是一名大学研究员。 几年前、我们制作了 TMS320F28069和 AFE032定制硬件来进行电力线通信。

硬件完成几年后。 没有 PLCSuite 软件或适当的库集合。

是否有人拥有源文件、PLCSuite 的旧副本或其他有用的内容?

我只能找到一个用于 F28069 + AFE031的 BIOS 项目或用于 f2837x + AFE032的非 BIOS 项目。

有人可以帮助我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    派斯、

    我们可通过 TI.com 申请获取 G3-CEN、PRIME-CEN、G3-FCC SDK。  我已经将这些文件夹的链接放置在下面: 对于 F28069 + AFE032的组合、这听起来像是 F28PLC83的 G3-CEN。

    如果 FW 名称是 PLCSuite、我需要进一步研究、过去3年我不知道 TI.com 上的 FW 包。

    请注意、TI 不再更新适用于 eMETER FW 封装的 PLC、此时所有硬件也会从 TI.com 中退出。

    http://www.ti.com/tool/ti-plc-g3-cenelec-sn

    http://www.ti.com/tool/ti-plc-g3-dc

    http://www.ti.com/tool/TI-PLC-PRIME-SN

    http://www.ti.com/tool/ti-plc-prime-dc

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

    通过编译到 spruhr4b.pdf、F28PLC83为 F28069 + AFE031。 很遗憾。

    而不是。 TI 关闭 PLC 产品并停止更新的原因是什么?

    这种技术是否被视为不是透视技术?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    派斯、
    据我所知、不存在要求将 F28069 + AFE032作为目标的 FW/标准组合。

    AFE PN 实际上与使用的频段有关、AFE031支持 CENELAC、AFE032支持 ARIB/FCC。

    鉴于上述情况、ARIB/FCC 的频谱增加确保了具有更多 RAM/MIP 的 MCU (F28M35/F28375S)、其中 CENELAC 频带受 F28PLC83/84和 F28069 MCU 支持。

    对于 CENELAC、您可以使用 AFE032 + F28069、但您不会利用 AFE032与 AFE031之间的扩展频率范围。

    上面列出的所有 MCU 和 AFE 仍由 TI 销售、但正如我说过的、我们不是从 FW 或 HW 的角度来看待下一代要求。

    此致、
    Matthew