This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:编程问题

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/685942/tms320f28027-programming-issue

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件:TMDSHVRESLLCKIT

您好!

我有一位客户在对 F28027进行编程时遇到问题。

更多详细信息如下:

我已尝试使用以下说明 对 FDTI 芯片进行编程:https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/21086

我实际上已经使用 F28027复制了 TMDSHVRESLLCKIT 的 USB JTAG 原理图。

MProg 能够识别空白 FDTI 芯片、请参阅下图:

但是、当我尝试对其进行编程时、我会收到以下错误消息:

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿尔贝托
    我认为器件类型不正确;应为 FT2232D (不是如图所示的 C)。 您还必须先擦除 FTDI、然后再对其进行编程(在放大镜和闪电之间放置"X"的文件夹)。 更正这些内容后、您应该能够按照指令对 FTDI 芯片进行编程。

    如果有更多问题、请告诉我。

    最棒的
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    感谢您的回答。 客户试过、回复如下:

    我无法更改设备类型。 我可能需要专用于 FT2230D 芯片的 EEPROM 程序模板文件(.EPT)。

    我使用的模板是从旧线程下载的。(https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/21086

    谢谢!

    -Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿尔贝托

    请尝试附加的.ept 文件(位于 ZIP 内)。  请记住、在尝试对其进行编程之前、您仍然需要执行擦除命令。

    Matte2e.ti.com/.../XDS100_5F00_wUART.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    客户发现他的板上有一些阻止编程的东西:

    他无法对 FDTI 芯片进行编程,但他确认了故障在他的电路上(他成功地对 TI 的评估板进行了编程)。

    JTAG 原理图上的什么电路会导致 FDTI 芯片产生“读取器件时出错”?

    谢谢!

    此致、

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将此论坛关闭以供查看。