This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:检测 GPIO 从1到0的转换

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/708704/ccs-tms320f28377s-detect-the-transition-from-1-to-0-of-a-gpio

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

请告诉我为什么在 PIE 组1中启用了 INTx4?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malavika、
    请您详细说明一下吗? 请详细说明您正在尝试执行的操作。 您希望发生什么...等等...
    谢谢、
    Krishna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马尔维卡

    如果您看一下"表2-2。 PIE 通道映射"在器件 TRM 中、您会发现 PIE 组1中的 INTx4映射到 XINT1 (外部中断)。 此中断可通过 GPIO 从1 -> 0的转换生成。 因此、基本上、通过启用该中断、中断在 GPIO 上的1 -> 0转换时生成、从而在软件中检测到转换。

    希望这一点很清楚。

    此致、

    Vivek Singh