This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28377D:28377"USB_FLASH_programmer"

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/689050/compiler-tms320f28377d-a-problem-with-28377-usb_flash_programmer

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的先生:

    我 下载 28377"USB_FLASH_programmer"的示例并运行它。 将 USB 接口连接到计算机,在 “USB controller (USB 控制器)”下显示“Unknown Device (未知设备)”。

 当我尝试更新驱动程序并浏览到包含"F28x7x_USB_Boot_Loader.inf"的 Windows 驱动程序文件夹时、它只是返回了"您的设备的最佳驱动程序软件已安装"、但仍然存在

显示为"未知设备"。  我试过几次、但每次都是一样的。  

  我的 PC 是64位 WIN7系统、我在32位 WIN7中也在 Win XP 系统中尝试过。  不幸的是、所有这些 都无效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将对其进行校正。 我下载了"F2837xD_USB_FLASH_kernels_cpu01"和"F2837xD_USB_FLASH_kernels_cpu02"、而不是28377"USB_FLASH_programmer"的示例
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TMS320F28377D、TI C/C++编译器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、我的硬件平台是 TMDXCNCD28379D
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以 卸载驱动程序(从设备管理器)、拔下电源线并重新插上电源线?

    请注意以下位置的类似线程

    以了解更多信息。 如果您仍面临此问题、请让我来解决。

    谢谢、

    Katta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我卸载驱动程序(从设备管理器)、拔下电源插头、然后反复插上。 但也不是无效的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否遵循了我在上一帖子中提到的上述帖子中提到的方法?

    谢谢、
    Katta