This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:有关 TMDXIDDK379D-MTR-BNDL 套件的一些问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/689072/tms320f28379d-some-questions-for-tmdxiddk379d-mtr-bndl-kit

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

CCS:6.1

ControlSuit:3.4.9

ControlSuit 中有两个用于 TMDXIDDK379D-MTR-BNDL 套件的项目。

一个是 IDDK_PM_Servo_F2837x、另一个是 IDDK_PM_Servo_F2837x_v2。

我应该使用哪一个、它们之间有什么区别?

是否有用于描述软件设计概念的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="user4573554"]我应该使用哪一个,它们之间有什么区别?

    V2。 BTW 请将您的 controlSUITE 更新到最新版本。

    [引用 user="user4573554"]是否有介绍软件设计概念的文档?

    更新 controlSUITE 后、您可以导航到以下文件夹以获取软件设计文档。

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\TMDSIDDK_v2.0\IDDK_PM_Servo_F2837x_v2_00_00_00\~文档

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    controlSUITEv3.4.4是最新版本。