This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M36P63C2:使用 GPIO#39;s 控制电压。

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/708473/ccs-f28m36p63c2-using-gpio-s-to-control-voltage

器件型号:F28M36P63C2

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

使用 GPIO 调节电压。 我有一个电压控制开关、每个开关具有6种不同的电压设置、它们物理连接到 GPIO。 我通过清零 GPIODIR 寄存器将 GPIO 配置为输入。 我正在读取每个寄存器的 GPIODAT、并根据选择的寄存器调节电压。

问题是、在观察窗口中、我注意到所有6个 GPIO 默认在 GPIODAT 寄存器中读取1。 我对技术参考手册中提供的信息有点困惑。 它们是内部上拉电阻器吗?

谢谢、

Srini.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srini,

    有内部上拉电阻、请检查 GPIOPUR 中的值。 如果该位被清零、则电路板上还有其他东西导致电压被拉高。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Cody