This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:CAN 测试功能。

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/706219/tms320f28377d-can-test-function

器件型号:TMS320F28377D

您好、香榭丽舍

在进行 CAN 总线通信之前、是否有任何方法检测 CAN 总线连接或断开?

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、

    我读过它、可能有一种检查 CAN 总线通信的方法。

    使用 ERR 引脚、即连接到主机控制器的收发器的 ERR 引脚。 由于该引脚是输入、因此我们始终可以读取状态。 "本地故障标志"将发出开路/短路等信号 故障。
    如果有任何故障、只需在开始正常通信之前将收发器复位以使其正常。

    资料来源: www.xing.com/.../detect-if-can-bus-is-connected-slash-disconnected-1013830696

    希望这对您有所帮助。

    此致
    Harshmeet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、

    这对您有帮助吗?

    此致
    Harshmeet