This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:Launchpad

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/689165/tms320f280049-launchpad

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

  何时发布用于 F280049的 LaunchPad?

  Ari。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ari、

    您的上一个请求。 我们现在正在处理该版本、并且仍是3Q18版本的目标版本。  

    e2e.ti.com/.../652987

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、
    我再次询问是因为我在新的 C2000ware pakage 中找到了示例:"LaunchXL_ex1_f280049.c"。 因此、我认为 Launchpad 会更快地发布。

    谢谢。
    Ari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我们很早就知道了。 从我的笔记中可以看到、我们的目标是7月底。

    -Mark