This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049:如何为库工程创建.projectspec

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/689326/ccs-tms320f280049-how-to-create-a-projectspec-for-a-library-project

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:C2000WARECCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

是否有用于为库工程创建.projectspec 的 Wiki?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ramesh、

    没有我知道的专用 wiki 页面。 对于 大多数设置、我假设可以遵循 processors.wiki.ti.com/.../ProjectSpecs_in_CCS 提供的示例。

    对于库、需要在中添加一个选项 输出类型的文档顶部的部分。 该值可以是"staticLibrary"。 有关示例 projectspecs、请参阅 C2000Ware 中的示例。

    有关 projectspecs 中的其他选项、请查看 CCS 安装中提供的 projectspec.xsd 架构 eclipse\plugins\com.ti.ccstudio.project.templates_ \schema。 这将列出 projectspec 中每个类别中的所有可能选项。

    此致、
    Ozino