This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:CCS/TMS320F28335

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/689036/ccs-tms320f28335-ccs-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

早上好、

我正在使用 TMS320F28335、我需要一些信息。

我必须刷写器件、然后尝试 FlashBurn4.1。 但连接失败。

我尝试通过 CCS 验证连接、但连接失败。

我在使用 BH-USB-200和 CCS5.5连接 TMS320F28335时遇到问题(测试连接)。

我想问使用 BH-USB-200和 CCS5.5是否有问题? 是否需要进行特定配置?

通过 BH-USB-2000测试连接通过 CCS5.5连接到电路板可以正常工作。  (有必要将感应更改为下降沿)。 BH-USB-200连接失败。

您能建议进行一些测试吗?  

提前感谢。

Fabio