This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:是否有任何人拥有压缩数据文件的算法?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/686655/tms320f28377d-does-anyone-have-an-algorithm-for-compressing-data-files

器件型号:TMS320F28377D

我的客户有一个非常大的数据配置文件、该文件正在通过 CAN 接口传输。 完成此过程大约需要一个小时。 其中一个选项是实施压缩算法-是否有人已经为 C2000器件编写了任何内容?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lenio:

    我正在尝试查看此查询、并将尽快向您提供回复。

    谢谢、此致
    Harshmeet Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lenio、

      这到底是什么类型的文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lenio、
    我询问、很遗憾、我们的产品系列没有支持这一点。