请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28379D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
大家好、
我们将 Lauchxl-F28379D 用于电机驱动应用。 有关位置信息、我们将使用 AD2S1210旋转变压器数字转换器。 要将其与 F28379D launchpad 连接、我们需要使用并行接口。 为此,我们可能需要使用外部存储器接口(EMIF)。 对于数据总线,我们是否可以使用任何 GPIO 引脚? 是否有任何与之相关的示例? 或者我们是否需要使用通用并行端口?
您是否想建议使用 launchpad 进行并行接口?
相关信息
Sifat