This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:PLL 和时钟设置

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/688953/tms320f28375s-pll-and-clock-settings

器件型号:TMS320F28375S

您好!

计划使用具有以下 PLL 设置的8MHz 振荡器(OSCCLK)来产生200MHz (PLLSYSCLK)

SYSPLLMULT.IMULT = 25 (0x19)
SYSPLLMULT.FULT = 0 (0x0)
SYSCLKDIVSEL.PLLSYSCLKDIV=0 (0x0)对于/1

PLLRAWCLK 也在限制范围内(120至400MHz)

我的问题是:可以使用较低的 OSCCLK 来产生最大 PLLSYSCLK。 使用频率为25MHz 的更高 OSCCLK 是否会有任何影响(例如:增加 PLL 设置时间、抖动等)。

提前感谢!

此致、
穆苏塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muthu,

    是的、只要 PLLRAWCLK 在限制范围内(120至400MHz)、使用低至2MHz 的 OSCCLK 是完全正确的、PLL 将支持该限制。

    此致、

    Nirav