This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:DRV8305定制板、F28069M Launchpad 和 Motorware

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, DRV8305, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/688811/launchxl-f28069m-drv8305-custom-board-f28069m-launchpad-and-motorware

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件: DRV8305MOTORWARE

您好!

我有一个与 BOOSTXL-DRV8305板大致相同的定制 DRV8305板、该板已连接到 LAUNCHXL-F28069M。 只是 MOSFET 是不同的、并且它在电路板上有一个额外的电压稳压器。

使用 Code Composer Studio 版本:8.0.0.00016、motorware_1_01_00_18、我想使用一个 Proj_Lab 文件快速测试 DRV8305电路板功能。 我想知道哪个项目最适合在最小麻烦的情况下测试 DRV8305电路板?

有什么建议?

谢谢、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想补充一点、目的是使用无传感器反馈拓扑进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    发现 Proj_1b 是正确的位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来您自己找到了答案。 如果您有任何其他疑问、请告知我们。 关闭此主题。