This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:RAM 大小选择

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/688922/tms320f28335-ram-size-select

器件型号:TMS320F28335

尊敬的 TI:

我想知道如何在了解编译后的工程大小(如下图所示)后选择 MCU 的集成 RAM 大小?如何设置闪存大小?

(字数据:零初始化数据)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    在调试模式下、只需单击 Window -> Show View -> Memory Allocation。 如果不存在内存分配、只需从"其他"选项添加它。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautam、
    谢谢。但上面提到的情况是、当我无法调试 MCU 时、我知道的唯一信息是编译的 C 项目的大小。
    此致、
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    然后、您只需浏览.map 文件即可。 请参阅 :e2e.ti.com/.../1038784
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如 Gautam 提到的、.map 就是您要寻找的内容。

    此致
    Chris