This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049:使用0.96"OLED 并移植 u8g2库

Guru**** 2611265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/688768/ccs-tms320f280049-use-0-96-oled-and-porting-the-u8g2-library

器件型号:TMS320F280049

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

是否有人在 C2000上使用0.96英寸 OLED 和移植 u8g2库方面有过经验?

或在移植 u8g2库方面的一般经验?  

此致 Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马塞尔

    据我所知、TI 没有此库的端口。 但是,此处的论坛成员 e2e.ti.com/.../39021 似乎正在处理其他 C2000器件的此类确切问题,这些问题应该足够简单,可以在 F28004x 上运行而不会发生太大的更改。

    github.com/.../c2000_u8g2



    谢谢、
    标记