请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
海
我使用的是 F2837X 控制卡 R1_1。 我想对 ADC 数据执行实时 FFT。 到目前为止、我已使用参考软件 RFFT_ADC_F32完成。
现在、我想修改/删除 RFFT_ADC_F32输出的一些频率分量、然后我要对修改后的 RFFT 结果执行 IFFT、然后将其提供给 DAC。
但我无法做到这一点。 对于 IFFT、我已经看到代码 ICFFT_F32、但无法将 RFFT 数据集成到 ICFFT。
请帮我解决这个问题
此致
Venkat