请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28069M 主题中讨论的其他器件:DRV8305
您好!
尝试测试从连接到 LAUNCHXL-F28069的 BOOSTXL-DRV8305导出的自定义 DRV8305板、
instaspin_labs.pdf 建议本实验用于自定义硬件验证、因此也是如此。
导入并运行项目后、我可以看到 Launchpad 上的 D10和 D9闪烁、但我看不到连接到 DRV8305板的被测电机上没有活动。 调试代码时、可以看到程序在此处的第328-333行之间循环:
gTorture_Flux_IQ_pu_TO_Nm_SF = USER_computeTorte_Flux_IQ_pu_TO_Nm_SF ();
for (;;)
{
//等待使能系统标志被置位
while (!(gMotorVars.Flag_enableSys));
但是谁设置 Flag_enableSys? 我在代码中看到稍后清除的位置、但我看不到它在哪里设置。 我是否缺少明显的东西?
有什么想法/建议?
谢谢、
制造商