我想知道如何检测 ePWM 的0%与100%占空比、以及 我可以使用 TMS320F28379D 的哪些工具来实现这一点。
为了遵循 我的电机控制应用的 IEC 60730功能安全标准、我想要持续测量 TMS320F28379D 输出的 PWM 的占空比、并查看它是否与我所需的 PWM 占空比相匹配。 这个 PWM 占空比在每个 PWM 周期内更新。
我通过使用 TMS320F28379D 的 ECAP 外设检测 PWM 边沿来测量 PWM 占空比、从而测量高电平/低电平时间。 然而、当一个周期的 PWM 占空比为0%或100%、并且连续的 PWM 周期具有相同的占空比时、ECAP 没有边沿来检测占空比是多少。
如何使用 TMS320F28379D 解决此问题?