请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069M 主题中讨论的其他器件:MOTORWARE
我正在使用 lab12b 来控制 ACIM。 我的 motorware 版本是 motorware_14。
在负载条件下、电机无法达到目标速度、并且仅运行其额定速度的85%。 我认为调制指数限制可能是原因。 是否仍然需要检查施加到电机绕组上的电压是否达到最大值? 我该怎么做?
是否可以使用 motorware 14 lab 12b 进行过调制?
我是否需要使用 Motorware 18? 该电机软件版本在过调制方面有何差异?