Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE、 controlSUITE
在最新的数据表中、我找到了 PLL 权变措施的以下说明。
(1)此处的 PLL 锁定时间定义了 TMS320F2807x PiccoloMCU 芯片勘误表中定义的 PLL 权变措施的典型执行时间。 周期计数包括 PLL 初始化例程的代码执行、这可能会因编译器优化和闪存等待状态而异。 TI 建议使用 C2000Ware 中的最新示例软件来初始化 PLL。 对于系统 PLL,请参阅 InitSysPll()或 sysctl_setClock()。 有关辅助 PLL,请参阅 InitAuxPll()或 sysctl_setAuxClock()。
在前面的勘误表中,控制套件的 initsyspll()涵盖了此变通办法。 但现在的数据表建议使用 C2000Ware 的 InitSysPll()。
我比较了 controlSUITE 和 C2000Ware 的每个功能、并发现了每个代码之间的一些差异。 我附加了比较结果。
e2e.ti.com/.../InitSysPLL-comparison-between-Control-Suite-and-C2000-Wave.txt
ControlSuite 的 InitSysPll 不支持 跳周位监视器和 SYSCLK 频率检查。
即使客户使用控制套件、SYSCLK 的权变措施也足够了吗? 或者客户是否需要添加 C2000Ware 的功能?
此致、
Furuya