This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335认证周期

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/686827/tms320f28335-tms320f28335-qualification-period

器件型号:TMS320F28335

您好!

我使用的是 TMS320F28335、我需要对资格认证周期设置进行一些澄清。

我将鉴定周期设置为0xFF、如下所示。

GpioCtrlRegs.GPACTRL.bit.QUALPRD3 = 0xFF;//设置采样周期

问题

我知道、如果 我将 GPIO24的限定条件窗口设置为0、则 QUALPRD3设置会影响 GPIO24-GPIO31、如所示  

GpioCtrlRegs.GPAQSEL2.bit.GPIO24=0;

GPIO24是否会受到 QUALPRD 的0xFF 设置的影响或者它是否会使用一个 SYSCLOCKOUT 周期?

此致、

Zaw Htoo

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zaw、

    [引用用户="Zaw Hto"] GPIO24是否会受到 QUALPRD 的0xFF 设置的影响,或者它是否会使用 SYSCLOCKOUT 的一个周期?[/QUERP]

    您可以参考以下计算:

    您可以在 SYSCTRL 和中断用户指南 SPRUFB0D 中找到上述数据。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 我问了一个错误的问题。 这是我实际上想要问的问题。

    我只希望 GPIO26受到 QUALPRD 的影响。 然而、根据文档、如果我将 QUALPRD3置1一个值、这个值不仅影响 GPIO26、而且影响其它 GPIO GPIO24-GPIO31。

    如果我只希望 GPIO26只有这个 QUALPRD 值、应该怎么做?  

    如下设置使所有其他 GPIO 都不取 QUALPRD 的值?

    GpioCtrlRegs.GPAQSEL2.bit.GPIO24 = 0;//为 qual 窗口设置零将不会获取 QUALPRD 值?

    GpioCtrlRegs.GPAQSEL2.bit.GPIO25 = 0;//为 qual 窗口设置零将不会获取 QUALPRD 值?

    GpioCtrlRegs.GPAQSEL2.bit.GPIO26 = 2;//这肯定会使用具有6个样本的 Qual PRD 值!!

    GpioCtrlRegs.GPAQSEL2.bit.GPIO27 = 0;//为 qual 窗口设置零将不会获取 QUALPRD 值?

    GpioCtrlRegs.GPAQSEL2.bit.GPIO28 = 0;//为 qual 窗口设置零将不会获取 QUALPRD 值?

    GpioCtrlRegs.GPAQSEL2.bit.GPIO29 = 0;//为 qual 窗口设置零将不会获取 QUALPRD 值?

    GpioCtrlRegs.GPAQSEL2.bit.GPIO30 = 0;//为 qual 窗口设置零将不会获取 QUALPRD 值?

    GpioCtrlRegs.GPAQSEL2.bit.GPIO31 = 0;//为 qual 窗口设置零将不会获取 QUALPRD 值?

    此致、

    Zaw Htoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zaw、

    您的理解是正确的。

    QUALPRD 为一组 GPIO 设定采样之间的鉴定时间。  
    QSEL 确定特定 GPIO 是否使用鉴定、如果使用鉴定、则确定使用多少个样本。


    谢谢、
    Brett