This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2806:引脚偏置

Guru**** 2766465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/687995/tms320f2806-pin-bias

器件型号:TMS320F2806

团队、

我的客户有以下问题。

我正在寻求帮助,以确定该部件的静态偏置条件:1)中子辐射闩锁测试和2)电离辐射总剂量测试。 我们已经获得了 TI 评估板并正在开发更复杂的测试,但我想先在静态偏置条件(即电源输入和无源负载)下测试该部件。

 

我无法使用评估。 因为它包含可能受中子辐射影响的电子器件。 我的目标是设计一个简单的偏置板、该板仅包含 DSP 和器件的无源电容或电阻和电源输入。 我需要帮助确定如何偏置每个引脚(上拉? 下拉? 常闭? VCCTM GND?)。 在测试期间、我们将监测电源电流以检测任何闩锁事件。

 

感谢您的帮助!

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron、
    所有 GPIO 引脚都有一个内部(弱)上拉电阻。 GPIO0-GPIO11引脚上的上拉电阻器在复位时不启用、应在 S/W 中启用 我将联系高可靠性团队以获取更多信息。 他们可能了解此类测试的一些特殊偏置需求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在论坛之外与 Aaron 合作。
    此致、
    涉水