This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:开发 IAP 函数时修改 cmd 文件

Guru**** 2609945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/688054/ccs-tms320f28335-cmd-file-modification-when-develop-iap-function

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

您好、先生、

我在另一个主题中提出了类似的问题: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/684746 

但我不知道这一主题是否已经结束,因为我在大约2天内没有收到对最近答复的答复。 因此、我必须创建新线程。

请查看下面的问题以红色突出显示。

目前、我对 cmd 文件修改有疑问。

当前状态:
次级引导区域:FLASH_H + FLASH_G (0x30 0000H 至0x30 FFFFh)
应用领域:FLASH_F + FLASH_D (0x31 0000H 至0x32 7FFFH)

1.当 secondary 引导跳转到应用程序时,它是否仅使用 ASM (" lb 0x327FFE ");?

由于应用领域= Flash_F 到 Flash_D,跳转地址为0x327FFE,对吧?

  (我执行了跳转到应用程序起始地址0x310000H 的测试、但失败了、它进入了中止。 EXIT.c 的说明)

3.如果1. 和2. 正确,如何更改应用程序项目的 cmd 文件?

1) 1)起始地址= 0x33FFF6、不应更改、对吧?

2) 2)在我展示的这个主题的设置下、您可以在 cmd 文件内容中看到上述信息的其他区域。

init/.pinit /.text:> FLASHF_D,page = 0 //此处应为应用程序闪存区,应用程序的请求应是 FlashF:0x310000H 的起始地址,

今天、我测试了跳转至0x327FFEH 和0x310000H、都失败了。

1)跳转至0x310000H (该地址具有有效数据,而不是0xFFFF)时,它会输入 exit.c 的 abort()

2)跳转至0x327FFEH (此地址数据:FFFF FFFF 1901 56C3 FFFF 0006)时,它会输入 ILLEGAL_ISR(),不会运行从不运行的应用程序代码。

BTW、在跳转到 secondary 引导中的应用程序之前、我禁用 CPU 中断并清除所有 CPU 中断标志:

IER = 0x0000;
IFR = 0x0000;

希望您尽快做出响应。 任何详细信息,请参阅主题:  e2e.ti.com/.../684746

谢谢。

此致、

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特

    让我们继续在原始主题中进行讨论、并关闭此主题以保持连续性。

    重复线程。 关闭此主题。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、

    好的。

    此致、
    文森特