This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28377D:如何在控制套件中测试示例"F2837xD_USB_FLASH_kernel&quot?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/687855/compiler-tms320f28377d-how-can-test-the-the-example-f2837xd_usb_flash_kernels-in-control-suite

器件型号:TMS320F28377D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

工具/软件:TI C/C++编译器

您好:

    如何 在 控制套件中测试有关示例" F2837xD_USB_FLASH_kernel"的函数?   您是否有一些 辅助软件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 C2000Ware 或 controlSUITE 中的实用程序下有一个 USB_FLASH_programmer。

    我建议使用 C2000Ware 的配套资料。 这是我们的新软件版本包。

    此致、
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、我是说我要在控制套件中测试" F2837xD_USB_FLASH_kernel"的功能。 您是否有此文档? 或者 USB_FLASH_programmer 在哪里?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    C:\ti\controlSUITE\device_support\~实用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请思考您的问题!