This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:如何对 TMS320F28069 ePWM 模块进行编程、从而使用电感器机制进行位置感应来实现开关磁阻电机控制

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/707512/tms320f28069-how-to-program-the-tms320f28069-epwm-module-for-switched-reluctance-motor-control-using-position-sensing-using-inductor-mechanism

器件型号:TMS320F28069
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

尊敬的先生:

目前、我正在开发 TMS320F28069 ePWM 模块、该模块用于使用电感测量 机制的位置感应进行开关磁阻电机控制。

如何对 PWM 进行编程以控制 SRM?}

PL 尽早发送一个示例程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否正在使用任何特定的位置传感器? 关于开关磁阻电机的特定 PWM 配置、我将进行检查并返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    到目前为止、我们还没有 SRM 应用程序的示例代码。 实际上、PWM 配置取决于您为 SRM 使用的功率级以及 SRM 的阶段。 您可以参阅 C2000 controlSUITE 中 BLDC 示例项目的 PWM 配置。
    C2000 controlSUITE 可从以下链接下载
    www.ti.com/.../controlsuite

    如果您在默认情况下安装 controlSUITE、则可以在以下文件夹中找到 BLDC 示例工程。
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVBLDC_Sensored