This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:将 EPWM4 SYNC 输出路由到 EPWM7 SYNC 输入的寄存器设置。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/686337/tms320f28379s-register-settings-to-route-epwm4-sync-output-to-epwm7-sync-input

器件型号:TMS320F28379S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

《Delfino TMS320F2837xS 技术参考手册》文档编号 SPRUHX5E 在多个位置显示、可以将同步脉冲从 EPWM4输出路由到 EPWM7输入。

第1565页的同步方案图显示了这一情况。

SYNCSELECT 寄存器说明也给出了要置位的位。

但是、我在工程的 include 文件中找不到这些寄存器。

我被告知部分文档的 EPWNSYNCINSEL 寄存器不存在

同步图和 SYNCSEL 的寄存器定义也是这样吗?

这是否可以实现我尝试使用此芯片实现的目标?

 页面

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    SYNCSELECT 寄存器在位于以下目录的头文件 F2837xS_sysctrl.h 中定义:
    C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_04_00\device_support\f2837xs\headers\include

    如果您使用 Driverlib 头文件、您可以在此文件中找到该寄存器:
    C:\ti\c2000Ware_1_00_04_00\driverlib\f2837xs\driverlib\inc\hw_sysctl.h

    此致、
    Elizabeth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。