请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28062 工具/软件:Code Composer Studio
您好、再说一次、
我在 FLashA 中的自定义引导加载程序中再次遇到问题。 n`t、当引导加载程序完成时、我只需对主应用程序执行 Longbranch、但这意味着我不会取消分配栈等。因此我尝试使用 f28069_flash_kernel 示例中的.Init_boot 段。
要使引导加载程序始终从.Init_Boot 开始、我需要做什么? 现在、我已经将 CCS 中的--entry_point 设置为_Init_Boot。 当我从 CCS 中进行调试时、这可以正常工作。 但是、当我复位 F28062时、引导加载程序不会运行...
.Init_Boot 还在 FlashA 中具有电阻。
那么、问题是、如果我在 Code Composer Studio 中设置入口点并构建项目并使用十六进制实用程序生成 ASCII 十六进制文件、入口点是否也编译到输出文件中?
如果没有、如何修改.cmd 文件以始终跳转到.Init_Boot? 我尝试将.InitBoot 设置为开始,但 CCS 完全忽略了这一点....
谢谢