This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:LAUNCHXL-F28027:CCS 错误

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/687693/tms320f28027-launchxl-f28027-ccs-error

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28027

您好!

我有疑问。

我正在 LAUNCHXL-F28027上运行自定义项目、并将外部时钟输入到 GPIO19。

但我将面临以下错误。

不能单步执行目标程序:
(错误-1156 @ 0x800)
器件可能在低功耗模式下运行。 是否要使其退出此模式? 选择"是"以强制器件唤醒、然后重试此操作。 选择"否"以在不唤醒器件的情况下重试此操作。
(仿真包6.0.407.3)

C28xx:CPU 复位失败
C28xx:在闪存操作期间发生错误:CPU 复位错误。 错误代码1

请问如何解决这个问题?

此致、

U-SK