This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:eQEP 错误作为 ePWM 触发区的触发

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/688213/tms320f28379d-eqep-error-as-trigger-to-epwm-trip-zone

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我将介绍 F2837xD 参考手册 、并尝试了解如何将跳闸区域4输入集成到 ePWM 模块中。 该文档非常清楚、所有 ePWM 模块都具有来自任何 eQEP 模块的 TZ4输入。 F28379D 具有3个 eQEP 模块。 很好。  

手册清楚地显示 ERR 信号来自 eQEP1ERR 或 eQEPnERR。

查看同一手册中的 eQEP 部分、没有对 nERR 标志寄存器的说明或引用。 是否有人可以提供有关如何配置此 eQEPnERR 的信息? 是什么导致该 nERR 信号变化? 我缺少什么?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dainius:

    EQEPxERR 除 QFLE[PHE]位外、只要存在相位错误、该位就会被置位、并且可以使 ePWM 跳闸。

    此致、

    Nirav