This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F2812:什么是 ERTM 指令

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/688390/compiler-tms320f2812-what-is-the-ertm-instruction

器件型号:TMS320F2812

工具/软件:TI C/C++编译器

我正在查看一些为 TMS320F2812编写的代码。   其中一条指令行有一条指令:

ERTM;   

评论说:

//启用全局实时调试 DBGM。  

我找不到这方面的文档。 有人知道我在哪里可以找到有关此内容的任何信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、

    ERTM 是在项目中某个位置的头文件中定义的、可能是"DSP281x_Device.h":
    #define ERTM asm (" CLRC DBGM")

    该指令清除状态寄存器 ST1中的位、以启用内核中的实时调试模式。 您可以在"CPU 和指令集参考指南"的第2.4节中阅读有关此内容的更多信息。

    这里有一个在线视频、可能会有所帮助:
    training.ti.com/c2000-real-time-features

    有一个可能感兴趣的培训研讨会、尤其是模块6:
    processors.wiki.ti.com/.../C2000_Multi-Day_Workshop

    此致、

    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇、太棒了。 永远不会知道。