This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:软件兼容64引脚和80引脚

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/686840/tms320f28034-sw-compatible-64pin-with-80-pin

器件型号:TMS320F28034

是否可以将80引脚固件刻录到64引脚芯片?

目前、似乎程序运行正常。

不知道有任何风险吗?  

请提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 USER="Piero Yu "]是否可以将80引脚固件刻录到64引脚芯片?

    64引脚代码将与80引脚代码兼容、但不能与80引脚代码兼容。 同样取决于您的外设使用情况、例如:64引脚芯 片只有12个 ePWM 通道和14个 ADC 通道、而80引脚芯片有14个 ePWM 通道和16个 ADC 通道。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    80引脚芯片具有 GPIO13、但64引脚没有 为了避免来自该引脚的干扰,我们已将其配置为输出低电平。
    现在、我们将使用 GPIO13程序刻录64位芯片。 会有问题吗? 由于我们已经在自己的设计中考虑了兼容性、所以主要问题是芯片已更改为64引脚。

    只需担心我们设置的64引脚(如 GPIO13)中的寄存器不会使芯片正常工作。
    请提出建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没关系。 该寄存器仍然存在、为 GPIO13保留。 向其写入不会导致任何问题。

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、这解决了我的问题